La conexión desde las computadoras de los estudiantes a las computadoras de los profesores se realiza a través de la red de la escuela.
La mejor opción es si la computadora del profesor tiene una conexión alámbrica, pero el administrador de la red sabrá qué conexión es la mejor para su entorno.
Las conexiones de los estudiantes pueden ser alámbricas o inalámbricas.
|
|
|
|
Profesor con conexión alámbrica y estudiantes con conexión alámbrica |
Profesor con conexión alámbrica y estudiantes con conexión inalámbrica |
Una vez que el administrador de la red de la escuela haya provisto acceso a la red, se lo reconocerá y conectará automáticamente a la red cuando abra el software.
Para verificar su conexión:
| 1. | En el Espacio de Trabajo de Clase, haga clic en Archivo > Configuraciones > Preferencias del Profesor. |
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias del profesor.
| 2. | Vea las Direcciones IP en el área de Configuraciones de Red. Si está presente el nombre del host y la dirección IP, está conectado y puede realizar la transmisión. |
Nota: Si faltan las direcciones IP, contáctese con su Administrador de Red.