在 [資料 & 統計] 中輸入函數可以行繪製,或者可以繪製其他應用程式中所定義的函數。
可以在軸上已包含圖表的工作區域中使用[繪製函數]工具來繪製函數。 [繪製函數]可以指定和繪製函數,以與舊有圖表進行比較。
若要使用[繪製函數]工具,請執行以下步驟:
| 1. | 建立或開啟在 [資料 & 統計工作區域上所建立包含([序列 & 試算表] 中)變數的問題。 確定工作區域中含有水平軸和垂直軸尺度。 |
| 2. | 在 分析 功能表中選取繪製函數。 |
工作區域內將顯示函數輸入欄位。
附註: 可以編輯在輸入欄位中所輸入函數的運算式。 但是不能操作或移動 [資料 & 統計] 中所繪製函數。 若要執行此操作,請使用 [函數繪圖 & 幾何作圖]。
| 3. | 在輸入欄位中輸入函數,然後按下 輸入。 |
附註: 依照需求可在f1(x):上輸入其他名稱以重新命名函數。
函數將會在工作區域上繪製並儲存為變數,以便在其他應用程式中使用。
可以輸入在其他應用程式中定義為變數的函數,例如,[序列 & 試算表]、[函數繪圖 & 幾何作圖] 或計算工具。
| 1. | 在每個軸上新增變數。 可以在變數列表中,存取在問題中的 [序列 & 試算表] 或[計算工具]應用程式中定義的任何變數。 |
| 2. | 在 分析 功能表中選取繪製函數。 |
工作區域內將顯示函數輸入欄位。
| 3. | 按一下工具列上的 。 |
計算機: 按下 h。
畫面上將會顯示可在問題中使用的變數列表。
| 4. | 按一下以選取包含要繪製函數的變數。 |
在上面的範例中,變數 a 包含函數 f(x)=x2。
| 5. | 按下 輸入。 |
函數將繪製於工作區域內。
可以編輯函數,然後在工作區域中進行更新。
| 1. | 可以在方程式上按兩下,然後根據需要執行變更來編輯函數。 |
| 2. | 完成所有變更且在工作區域上顯示更新之後,按下 輸入。 |
[資料 & 統計] 函數儲存為變數,並且可在其他應用程式中以與任何其他變數相同的方式使用。 包含所有函數類型的支援。
附註: 函數編號將會遞增來使用下一個可以使用的編號。 若在 [函數繪圖 & 幾何作圖] 中定義 f1(x) 和 f2(x),則在 [資料 & 統計] 中建立的第一個函數會是 f3(x)。
可以針對常態機率密度函數,估算在 [資料 & 統計] 工作區域內繪製的資料。 工具將會使用直方圖內資料的平均值和標準差,覆蓋常態機率密度函數。
若要顯示描點資料的常態機率密度函數,請執行以下步驟:
| 1. | 在x軸上新增變數。 |
| 2. | 在 圖表類型 功能表中選取 直方圖。 |
附註:顯示常態 PDF 僅適用於圖表類型是直方圖時。
| 3. | 在 分析 功能表中選取 顯示常態 PDF。 |
圖形的常態 PDF 將繪製於工作區域內。 用於計算 PDF 的運算式將會在選取時會顯示出來。
可以在 分析 功能表上選取 隱藏常態PDF 來移除 PDF。
[函數下加網底] 可用來尋找工作區域中繪製函數下所選取區域的部份。
| 1. | 選取在 [資料 & 統計] 工作區域內繪製的任何函數。 例如,選取之前繪製的常態 PDF。 |
| 2. | 在 分析 功能表中選取函數下加網底。 |
游標將變成垂直虛線,並且當滑鼠定位在靠近左邊或右邊的邊界時將會顯示邊界 +/- ˆ。 可以在顯示 ˆ 時按一下滑鼠,以將其設定為邊界。
| 3. | 在曲線上選取一個點,然後按一下以標示在函數下開始加網底的位置。 接下來的移動方向,將決定加網底的區域是在曲線的左邊、右邊或中央。 |
| 4. | 在曲線上選取一個點,然後按一下以標示網底區域的結束邊界。 函數下的區域將根據所選取點來加上網底。 |
可以按照下列方式使用 [函數下加網底]:
| • | 選取區域以顯示網底區域內資料點的值。 |
| • | 若要移除網底,可使用滑鼠右鍵按一下或按 Ctrl 同時按一下加網底的區域,然後選取移除網底區域。 |
| • | 若要變更網底區域的填滿色彩,可使用滑鼠右鍵按一下或按 Ctrl-同時按一下網底區域,選取色彩,選取 填滿,然後按點所需色彩。 |
| • | 使用圖表值將邊界設定為精確數字。 若將網底邊界設定為描點值,可以變更描點值來更新網底。 |
| • | 按一下並拖曳起始或結束邊界的邊緣,即可編輯網底區域。 |
使用 [繪製函數] 工具繪製[函數]